This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:、我的感测 V 大约为5.8V、、RESET 引脚将交替输出高-低电平、、但当我在 SENSE 引脚上添加470nf 时、它将正常。、因此、Ω 我可以添加470nf?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461942/tps3808-q1-if-my-sense-v-is-around-5-8v-the-reset-pin-will-output-high-low-alternately-but-when-i-add-a-470nf-at-the-sense-pin-it-wil-ok-so-can-i-add-a-470nf

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808

工具与软件:

如果我的 SENSE V 约为5.8V、、RESET 引脚将 交替输出高-低电平、、但当我在 SENSE 引脚上添加470nf 时、它正常、。、因此、可以添加470nf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    您能否首先 提供示波器图、其中放大了 VDD 电压、并在 RESET 引脚有效(变为低电平)时感测电压?  

    这样、我可以更好地帮助您进行查询。

    谢谢!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在 SENSE 引脚上、这样的波形添加470nf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我希望您的感应信号可能具有某种噪声。 对于特别嘈杂的名称、可以在 SENSE 引脚上放置一个小电容器。  

    此致!

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS3808、用于控制 SOC 电源开启/关闭的复位信号、当 SENSE 电压低于阈值电平、SOC 电源将关闭、因此系统负载将下降、然后 SENSE 引脚电压将轻微上升、这将导致复位更改为高电平、SOC 再次上电、但 SOC 上电会导致系统加载、SENSE 引脚电压下降、然后 RESET 引脚输出低电平、SOC 上电 这种情况将重复、这种情况来自以下噪声。

    在这种 情况下 、我可以添加470nf 来 抑制噪音吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于本应用案例、我认为小电容器没有任何问题。 似乎需要使用一个方法来使噪声变得平滑、以便防止检测电压低于阈值电压。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila.