This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:LM5575输出在负载下不稳定

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455939/lm5575-lm5575-output-unstable-with-load

器件型号:LM5575

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Otis 正在他们的新电梯平台上检验 LM5575并且发现了一些 probem。

VIN=48V、VOUT =27V、在无负载时输出不稳定、且输出存在22Hz 锯齿波、请参阅以下内容:

  • 并非所有器件都存在此问题、客户测试了40个和17个器件。
  • 当添加负载> 100mA 时、此问题消失了。
  • 当我们使用软启动、即48V VIN=10ms 的建立时间时、输出没有问题;但是、如果建立时间非常短、比如1ms、这个问题就一直存在。

您能帮我们提供一些建议吗?

非常感谢和 Merry Christmas~

此致、

Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie

    您能否分享客户的原理图。 此外、如果可以填写器件的快速入门指南、那将非常棒!  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的答复! 请检查原理图、如下所示:

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie

    感谢您分享原理图!

    我的第一个建议是、让用户尝试快速入门建议的补偿值、看看它是否会改善行为。 您可以在此处找到"快速入门"- LM2557X-557XQUICK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    在空载条件下、预计输出电压会出现更高的纹波、但它必须与所有器件一致。  

    您能否让客户探测软件、BST-SW 以及 VOUT?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie

    有任何相关更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie

    此问题是否已得到解决?

    由于不活动、我将关闭该主题帖、可以随时将其重新打开。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare