Other Parts Discussed in Thread: PMP23431
主题中讨论的其他器件:PMP23431
工具与软件:
您好!
此帖子是先前提出的问题的延续。 请参阅此处: UCC28730-Q1:HV 启动-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
数据表提到、将 Vdd 电容器充电至高于 UVLO 阈值时、HV 启动电流要求为250uA。

我 计划实施一个与参考设计中提供的启动电路类似的启动电路:PMP23431.1。 下面随附的是图像。

如果提供的 HV 启动电流小于250uA、会发生什么情况?
由于 Vdd 电容器充电缓慢、启动是否会受到延迟? 或者将 HV 启动电流降低至250uA 以下是否有其他影响?
提出该问题的原因是、我们计划在50V 的电压下运行控制器。 这需要一个(50V-30V)/250uA = 80k Ω 的 HV 电阻、其中30V 是 HV 引脚所需的最小导通电压。
但对于我的应用、输入端的最大电压可以高达1700V。 这导致电阻器和齐纳二极管中的功率耗散在1700V 非常高。
请告诉我、是否可以提供低于数据表中提到的限值的 HV 启动电流。
谢谢
Ponkamali P