This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:HV-启动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464115/ucc28730-q1-hv--startup

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP23431

工具与软件:

您好!

此帖子是先前提出的问题的延续。 请参阅此处: UCC28730-Q1:HV 启动-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

数据表提到、将 Vdd 电容器充电至高于 UVLO 阈值时、HV 启动电流要求为250uA。


我 计划实施一个与参考设计中提供的启动电路类似的启动电路:PMP23431.1。 下面随附的是图像。



如果提供的 HV 启动电流小于250uA、会发生什么情况?

由于 Vdd 电容器充电缓慢、启动是否会受到延迟? 或者将 HV 启动电流降低至250uA 以下是否有其他影响?

提出该问题的原因是、我们计划在50V 的电压下运行控制器。 这需要一个(50V-30V)/250uA = 80k Ω 的 HV 电阻、其中30V 是 HV 引脚所需的最小导通电压。

但对于我的应用、输入端的最大电压可以高达1700V。 这导致电阻器和齐纳二极管中的功率耗散在1700V 非常高。

请告诉我、是否可以提供低于数据表中提到的限值的 HV 启动电流。

谢谢

Ponkamali P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ponkamali

    您可以实现较低的启动电流和较长的启动时间。 请查看 PMP23431测试报告。 其具有输入电压为60V 时的启动波形。 但却花了11秒。

    此致!