This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:ILIM RC 电路和电流限制问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461783/lm5146-ilim-rc-circuit-and-current-limit-issue

器件型号:LM5146

工具与软件:

您好!

我正在设计 LM5146降压转换器控制器、并希望它在 CC/CV 模式下按照以下规格运行:

输入:27V 至72V
输出:25.2V 10A

按照 LM5146数据表(第24页)中的说明操作后表明:"鉴于 ILIM 在 RDS (ON)感应模式下具有大的电压摆幅、在 ILIM 和 PGND 之间连接一个名为 CILIM 的电容器对于谷值电流限制电路的运行至关重要。 选择该电容、使时间常数 RILIM CILIM·大约 为6ns。"以及从在线 LM5146计算器中获取470欧姆的 ILIM 电阻器值、我添加了10pF 的 CILIM、并保持4.7ns 的时间常数。

然而、当使用恒定电阻负载和36V 输入电压进行负载测试时、该控制器似乎不执行谷值电流限制、而是在 从其输出汲取大约10A 电流时立即发生断续。 将 CILIM 替换为更高的100pF 值后、谷值电流限制将有效地限制电流、但输出电流更高、约为12.5A。 我是否可以知道近似值(更高、更低?) 时间常数是否应该在 ILIM RC 电路中?6ns 背后的考虑因素是什么? 对于具有可变 输出电流限制的设计、正确的实现应该是什么?

根据 Rdson 电流检测模式、下面添加了降压转换器电路的电路图。



谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    ILIM 电容仅用于防止 ILIM 引脚电压变为负值。

    增加时间常数将影响高占空比(低 toff)下的检测、因为 ILIM 电压下降速度不会像 SW 电压那么快。 请注意、电流限制设定值取决于 Vgs = 7.5V 时的低侧 FET Rdson。

    发送快速启动文件以供查看-这是最新版本: https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 LO 为高电平时、ILIM 引脚电压是否不会始终低于 PGND? 我还可以看看下图中的 ValleyPWM 和 PWML 所指的是什么?


    附加了计算。

    e2e.ti.com/.../V2-LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-72Vin-25Vout-10A-300kHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    ILIM 引脚提供的电流可有效增加相对于 SW 的电压。 当 SW 电压变为足够的负值(–ILIM*Rdson)时、它会将 IL 电压拉至零并使比较器跳闸。

    SW 电压下降会在负电压达到~-5V 时出现尖峰。 ILIM 上的 RC 滤波器将其限制在-1V。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ValleyPWM 和 PWML 是 IC 内部的内部信号。 如果 OCP (即电流限制比较器)跳闸、ValleyPWM 将变为高电平。 PWML 是栅极驱动器的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我明白了。 SW 电压尖峰是否因负值过大而导致控制器未触发其谷值 PWM 响应并直接进入断续模式? 此外、您是否发现我的电路或计算有任何问题?

    谢谢!
    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SW 电压尖峰 issue...it's 与 ILIM 耦合时、此电压尖峰不会导致闩锁(如果低于-1V 规格)。

    从快速入门的角度来看、设计似乎不错。 但是、如果满载为10A、则9.5A 对于电流限制设定值而言太低。 尝试14A 并确保在 Vgs = 7.5V 时进入低侧 FET Rdson。

    此致、

    TIM