工具与软件:
您好!
我正在设计 LM5146降压转换器控制器、并希望它在 CC/CV 模式下按照以下规格运行:
输入:27V 至72V
输出:25.2V 10A
按照 LM5146数据表(第24页)中的说明操作后表明:"鉴于 ILIM 在 RDS (ON)感应模式下具有大的电压摆幅、在 ILIM 和 PGND 之间连接一个名为 CILIM 的电容器对于谷值电流限制电路的运行至关重要。 选择该电容、使时间常数 RILIM CILIM·大约 为6ns。"以及从在线 LM5146计算器中获取470欧姆的 ILIM 电阻器值、我添加了10pF 的 CILIM、并保持4.7ns 的时间常数。
然而、当使用恒定电阻负载和36V 输入电压进行负载测试时、该控制器似乎不执行谷值电流限制、而是在 从其输出汲取大约10A 电流时立即发生断续。 将 CILIM 替换为更高的100pF 值后、谷值电流限制将有效地限制电流、但输出电流更高、约为12.5A。 我是否可以知道近似值(更高、更低?) 时间常数是否应该在 ILIM RC 电路中?6ns 背后的考虑因素是什么? 对于具有可变 输出电流限制的设计、正确的实现应该是什么?
根据 Rdson 电流检测模式、下面添加了降压转换器电路的电路图。

谢谢你。