主题中讨论的其他器件:TPSF12C1、
工具与软件:
您好!
我们正在尝试 在24VDC 系统上实现 TPSF12C1 AEF。 我们尝试 在具有 AFG 源的简单试验电路板上使用 TPSF12C1QEVM 来评估其性能、以 模拟 CM 噪声、如评估的数据表中所示。 进行了一些修改、如下图所示。
使用的 CM 扼流圈为90uH。

随附了快速入门计算器值。
我们的测量结果如下所示。
第一行是具有100kHz 方波 CM 信号的测量值。 左侧是启用 AEF 的情况、而右侧是禁用 AEF 的情况。 在上图中、CH1是 INJ 电压、CH2是 CM 电压信号、CH3是 L 和机箱(PE)之间的电压测量值。 RED (Math)是 CH3的 FFT。 感觉 AEF 的性能还可以。 然而、下一个测量值是250kHz 方波、性能明显下降、尽管使用快速入门计算器值应该没有问题。
为什么性能会下降? 我不确定 INJ 电压是否不稳定。 我们的方法/测量设置是否存在问题? 我们还不能对最终产品进行测试。
100kHz

250 kHz

e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1-_2D00_-Copy.xlsx
谢谢!
此致、
TU