This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:AEF 不完全符合预期

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TPSF12C1QEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458104/tpsf12c1qevm-the-aef-does-not-perform-completely-as-expected

器件型号:TPSF12C1QEVM
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1

工具与软件:

您好!

我们正在尝试 在24VDC 系统上实现 TPSF12C1 AEF。 我们尝试 在具有 AFG 源的简单试验电路板上使用 TPSF12C1QEVM 来评估其性能、以 模拟 CM 噪声、如评估的数据表中所示。 进行了一些修改、如下图所示。  

使用的 CM 扼流圈为90uH。

随附了快速入门计算器值。

我们的测量结果如下所示。  

第一行是具有100kHz 方波 CM 信号的测量值。 左侧是启用 AEF 的情况、而右侧是禁用 AEF 的情况。 在上图中、CH1是 INJ 电压、CH2是 CM 电压信号、CH3是 L 和机箱(PE)之间的电压测量值。 RED (Math)是 CH3的 FFT。 感觉 AEF 的性能还可以。 然而、下一个测量值是250kHz 方波、性能明显下降、尽管使用快速入门计算器值应该没有问题。  

为什么性能会下降? 我不确定 INJ 电压是否不稳定。 我们的方法/测量设置是否存在问题? 我们还不能对最终产品进行测试。  

100kHz

  

250 kHz

  

 e2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1-_2D00_-Copy.xlsx

谢谢!

此致、

TU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我收到了您的问题。 我在看它-我会回到你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1. 您能否确认用于测量的 X-cap 值是多少? 噪声 CM 是主要噪声还是 DM 主要噪声? 如果 DM 噪声较大、则建议额外添加一个小型 DM 扼流圈进行测量。
    2. 请点击以下链接、了解电路优化和调试步骤。 我理解您可能必须调整注入和阻尼级中的一些元件值、以提高250kHz 下的性能。  [常见问题解答] TPSF12C1和 TPSF12C3电源滤波器 IC 常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh:

    感谢您的答复。  

    1.每个 X-cap 的值为1 uF。 这是 CM 主导的噪声。 正如建议的那样、我们尝试添加一个小的 DM 扼流圈、但这对结果没有任何帮助。 这表明我们在示波器上看到的是 CM 噪声。  

    2.我已经浏览过常见问题解答,有一些很好的故障排除技巧,但其中大多数已经尝试,没有任何改进。  

    因此我想知道您是否有一些具体的技巧可以帮助我们? 尤其是对于250kHz 左右的噪声来说、这是有问题的。 设置与原始布置完全相同、 左侧的 Y 电容为2.2nF、右侧的 Y 电容为1nF。

    此致、

    TU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias

    我收到了您的问题。 我将回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    是否可以分享显示测量值和所遵循的调试步骤的幻灯片? 请在每个调试步骤中包含 SENSE 和 INJ 引脚波形。

    我建议的解决方案步骤将非常具体地适用于您的结果和使用的设置。  

    谢谢。此致、