请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具与软件:
您好!
我已 使用我们的内部编程器对 TPS65940400RWERQ1进行编程。 我的器件分别针对页0、1、2、3和4响应从器件地址0x2C.0x2D、0x2e、0x2F 和0x12。
编程后不久、如果我尝试验证数据、器件不会响应从器件地址0x12、而是响应上述所有其他地址。 编程和验证步骤之间未完成下电上电。
我是否遗漏了任何步骤? 我将参阅 NVM 更新指南第12页中的 NVM 验证步骤。