This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS65940400RWERQ1

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464771/tps6594-q1-tps65940400rwerq1

器件型号:TPS6594-Q1

工具与软件:

您好!

我已 使用我们的内部编程器对 TPS65940400RWERQ1进行编程。 我的器件分别针对页0、1、2、3和4响应从器件地址0x2C.0x2D、0x2e、0x2F 和0x12。

编程后不久、如果我尝试验证数据、器件不会响应从器件地址0x12、而是响应上述所有其他地址。 编程和验证步骤之间未完成下电上电。

我是否遗漏了任何步骤? 我将参阅 NVM 更新指南第12页中的 NVM 验证步骤。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mer、您好!

    在对"空白"TPS6594器件重新编程之前、感谢您的详细信息并验证了所有页面。

    在对器件重新编程后、我假设在没有将器件置于编程模式的情况下完成了对所有页面的此检查?

    如果看门狗地址未从0x12更改、则可能已迁移到辅助 I2C 总线 I2C2、该总线位于 GPIO1和 GPIO2上、配置为 SCL_I2C2/CS_SPI 和 SDA_I2C2/SDO_SPI 。 如果是这样、请检查这些引脚(0x12)、因为在启动时看门狗寄存器会重新定位到该页面。

    当器件处于编程模式时、应确保 I2C1接口上具有所有接口。  

    Unknown 说:
    我缺少什么步骤吗? 我将参阅 NVM 更新指南第12页中的 NVM 验证步骤。
    [报价]

    您能否提供二进制文件、以便我可以查看寄存器来确认我所怀疑的行为?

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉