This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:欠压保护触发问题。

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464322/bq76907-under-voltage-protection-triggered-issue

器件型号:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我的系统始终会触发 UVP 保护、其中所有电芯电压均正确。
警报状态、0x62 = 0x8000
Safety status A = 0x40

在我的系统中、
Vcell 模式、0x901C = 0x05 (cell1、cell2、cell3、cell5、cell7)
FET 选项、0x901e = 0x3D
欠压保护阈值、0x902e = 2500
欠压保护延迟= 170
欠压保护迟滞= 3200mV

1.有什么想法,为什么触发或不能清除欠压保护?
2.我是否正确地得出结论 PROT_RECOVERY ()不需要清除欠压保护和迟滞设置为200mV 恢复?

3、为清除欠压保护、使用直接命令将0x8000写回警报状态。 是否需要其他命令?

这表明所有5个电芯都读取了正确的电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否分享原理图?

    [quote userid="5495" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464322/bq76907-under-voltage-protection-triggered-issue 我是否可以总结 PROT_RECOVERY ()不需要清除欠压保护且恢复时的迟滞设置为200mV?

    正确。

    此致、

    Max Verboncoeur