This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:TPL7407LA 与 TXH0137D:不同驱动 Vdd

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464745/tpl7407la-tpl7407la-vs-txh0137d-different-driving-vdd

器件型号:TPL7407LA
主题中讨论的其他器件:TXH0137D

工具与软件:

你好

在我的一个新设计中、我选择 TXH0137D 来驱动一些 FO 和继电器。

遗憾的是、它在任何地方都不可用。

我想了解是否可以使用 TPL7407LA?

我之所以选择前者是因为它的 tpd 250 Ns 比后者的350 Ns 更低  

另外、由于 FO 由+5V 驱动、而继电器由+24V 驱动。

我可以在350nS 的传播延迟下妥协、但我可以使用不同的驱动电压

例如用于继电器的+24V 电压、用于驱动 FO 的+5V 电压的4个通道、用于3个通道?

无需将继电器线圈更改为+5V、我能否直接使用 TPL7407LA?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我检查了老 Q 的主题和帕特里克回答类似的一个:

    将 TPL7407LA 用于不同的 Vsup 电压时应该没有问题、

    连接到 COM、就可以立即断开连接。

    谢谢!

    Patrick

    感谢 TI 团队给予您的全力支持。

    祝你度过美好的一天!

    BR