Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL7407LA 主题中讨论的其他器件:TXH0137D、
工具与软件:
你好
在我的一个新设计中、我选择 TXH0137D 来驱动一些 FO 和继电器。
遗憾的是、它在任何地方都不可用。
我想了解是否可以使用 TPL7407LA?
我之所以选择前者是因为它的 tpd 250 Ns 比后者的350 Ns 更低
另外、由于 FO 由+5V 驱动、而继电器由+24V 驱动。
我可以在350nS 的传播延迟下妥协、但我可以使用不同的驱动电压
例如用于继电器的+24V 电压、用于驱动 FO 的+5V 电压的4个通道、用于3个通道?
无需将继电器线圈更改为+5V、我能否直接使用 TPL7407LA?
谢谢