This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:5个周期寿命后充电不稳定

Guru**** 2646815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451853/bq40z50-r1-charging-is-not-stable-after-5-cycle-life

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  我们的电池是4S2P、 经过5个周期的寿命测试后、充电不稳定、我保存充电日志。

  充电电流总是跳跃、我们测量 MOSFET、它会持续打开和关闭、您能告知原因吗?

   e2e.ti.com/.../4S2P-log.zip

      

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    根据日志文件、似乎充电 FET 不断被禁用并通过 xchg 位的状态恢复。 如果触发保护、该位通常会被设置并禁用充电 FET。 您能否分享一下测量仪表的.gg 文件、以便我们查看保护阈值?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      请参阅下面的.gg 文件。

       e2e.ti.com/.../5050.4S2P.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    感谢您发送这些文件、我们现在要考虑这一点来查看日志文件。 关于日志文件、有几个点会使各个电芯的电压降至零。 电芯是在任何点物理移除、还是固定在电路板上?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      它们被 固定在电路板上、而不是被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    感谢您在日志文件中确认 FET 的切换很明显,但是 SafetyStatus()或 PFStatus()中没有触发保护的反映。 如果在 bqStudio 上实时观察到这种情况、那么当 FET 被禁用和重新启用时、这些寄存器中是否有任何变化?

    此外、请确认 EV2400与器件之间的连接。 日志文件似乎包含可能来自连接的错误语句。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      EV2400与器件之间的连接良好、有时 我会看到一些变化、例如在寄存器中电池电压为0V、温度异常、Studio 中则出现 ACK 错误。

       

      当我保持充电开启和关闭一段时间,一旦电池电压变得更高,就没有确认错误,充电稳定,没有 FET 切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      对此有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    当发生此问题时、电池电压似乎不会接近关断电压、如果达到该电压、可能会导致不同的读取。 为了确认、EV2400上是否使用了任何类型的延长线、或者是否连接了奇异的导线?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      我们使用电池板的线扩展来连接 EV2400、即使未充电、我们仍然可以看到 BQ Studio 中的此类寄存器发生变化。 我录制了一段时长为一分钟的视频、以便您可以清楚地看到该视频、并且在更改寄存器时不会出现安全问题。

       e2e.ti.com/.../mosfet-jump.mp4

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    如果使用延长线、是否也使用了 USB 隔离器? 如果主机与电路板之间只有主线连接、则会发生此问题吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      导线延长器 是指焊接到 PCB 的导线和用于连接 EV 2400的连接器、不使用 USB 隔离器。

      即使与 EV2400没有连接、也会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      我想把这个问题称为 开/关/开问题。

     为了清楚地说明、这一问题不仅会在充电开始时发生、在完全放电后的待机期间也会发生、一些现象会消失:

       1、测量 VCC / VC1/VC2/VC3/VC4引脚上的电压、电压稳定、无大变化。

         CHG 引脚大约为2.5秒开启和0.5秒关闭(含周期)。

        3.有些寄存器有时会有异常值,比如电芯电压为0V ,温度为-273.2C。

        4.蓄电池电压约为12.0V。

      对此执行了一些进一步的测试:

       1、一旦我们用电源将蓄电池电压充电至约13,2V ,那么这种开/关/开现象就会停止,充电过程恢复正常。

       2.在这个打开/关闭/打开阶段,当我通过 BQ studio 发送一个重置命令时,问题仍然存在。

       3. 在这个开/关/开阶段,当我  重新编程 V1.06固件通过 BQ studio 时,问题仍然存在。

        4.我们从 BQ40Z50-R1到 BQ40Z50-R2的更改列表中了解到 R1可以更新到 R2、因此我们将固件从 V1.06更新到 V2.08、然后开/关/开问题停止、电阻值也是正常的。

        您能给我详细的解释为什么 V2.08可以 slove this prolem 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    此时、是使用标准100kHz SMBus 通信还是400kHz? R1和 R2固件之间进行了大量更改、因此可以通过所做的更改之一缓解此类问题。 我们可以返回更改日志、尝试找到相应的解释。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      配置是相同的、两者都具有100kHz SMBus 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      我发现在这种情况下、一旦我解封 R1 IC、R1 IC 将在一秒钟或两秒钟内再次变为密封、这是否意味着 IC 会持续复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    是的、如果测量仪表在解封后再次密封、则会发生复位。 此时从电池中看到的电压是多少? 电量监测计可能会下降到关断状态并退出?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      解封后、BQ Studio 中的电池电压有时会显示0V、有时会正常。

      如何确认监测计进入 SHUTDOWN 模式并退出? 导致监测计具有这种性能的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    在这种情况下最常见的关断类型是基于电压的关断、过程如下所示。 退出 NORMAL 模式后、将执行复位:

    R1和 R2设置上的关断参数设置方式是否发生了任何变化?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      R1和 R2设置上的关断参数相同。

      今天、我比较了我们的 R1样片上的设置和新鲜 R1上的默认设置、我发现、一旦我将项电压从10400更改为默认值9000、开/关/开问题就会停止、当我发送复位命令时、仍然正常。

       然后、一旦我再次将值设置为10400并发送复位命令、问题再次出现。

        我在下面有一些问题:

        A. 终止电压如何导致 R1出现开/关/开 复位问题?

         b:将 TERM 电压阈值与 R1寄存器中的哪个电压进行比较?  BAT 引脚电压?

         c. R2在端电压判断方面是否有改进? 为什么具有相同的设置、R1有问题、而 R2没有问题。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    如果项电压导致行为发生变化、则比我认为的要稳定到足以超过阈值的程度。 Voltage 项基于电芯读数的总和、因此如果一个电芯断开连接或未读取、则可能会将其推至低于原始值、但不会将另一个电芯推至低于原始值。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

      我想这不应该是由电芯电压不稳定引起的、原因如下:

       首先 、我们使用示波器测量 VC1/VC2/VC3/V4引脚、它们是稳定的。

       其次、相同的示例、只需将版本从 R1 V1.06更改为 R2 V2.08、电量监测计具有相同的配置、相同的 TERM 电压、然后问题就会消失。

       请回答我先前的问题 a 和 c、b、我理解它与单元格读数之和相比较。

         A. 终止电压如何导致 R1出现开/关/开 复位问题?

        c. R2在端电压判断方面是否有改进? 为什么具有相同的设置、R1有问题、而 R2没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Steel、

    我相信、如果通过将 Voltage 项更改为较低值来缓解此问题、则有一些情况会导致电压读数超过阈值。 在正常运行时、除非超过阈值、否则术语电压不应影响监测计的性能。 我在更改日志中看不到任何与电量监测计处理电压项的方式直接相关的变化、但其中一种变化可能包含电量监测计处理电压读取方式的变化。 这两者之间的完整更改日志可以在下面找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua833 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

       感谢您的回复、但我需要 具体确认、您能否在内部与开发人员合作并更深入地了解 R1中为什么会发生这种情况、R2中则不会发生这种情况?

       我无法阅读更改列表来猜测可能的原因我自己,我需要你的努力 给我的答案,谢谢你的理解。