请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25628E 主题中讨论的其他器件: BQ27Z746
工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的设计中、我们将充电器 IC BQ25628E 与电量监测计 BQ27Z746结合使用。 我们已经通过配置 BQ25628E 将充电电流固定至600mA。
在 使用3.2V 电池充电期间、我们观察到以下情况:
- 最初、充电电流增加到520mA。
- 但是、大约2分钟后、电流下降到220mA。
您能否解释一下为什么充电电流没有保持在更高的水平? 什么原因可能导致电流下降?