This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:充电电流配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465396/bq25628e-charging-current-configuration

器件型号:BQ25628E
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

大家好、团队成员:

  在我们的设计中、我们将充电器 IC BQ25628E 与电量监测计 BQ27Z746结合使用。 我们已经通过配置 BQ25628E 将充电电流固定至600mA。

在  使用3.2V 电池充电期间、我们观察到以下情况:
  • 最初、充电电流增加到520mA。
  • 但是、大约2分钟后、电流下降到220mA。
您能否解释一下为什么充电电流没有保持在更高的水平? 什么原因可能导致电流下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有多个因素可能导致充电电流从快速充电设置下降。 一些示例包括器件达到 IINDPM 或 VINDPM 调节、热调节、电池达到恒压(CV)充电阶段。 另一种可能是由于看门狗计时器到期而导致 ICHG 设置降低。 您是否在测试期间禁用了看门狗计时器(REG0x16[1:0])?

    如果不是由于看门狗计时器到期而进行进一步调试、您是否可以在充电电流下降后共享所有 BQ25628E 寄存器的寄存器日志(理想情况下为十六进制)? 此外、当充电电流减小时、您可以验证 BQ25628E BAT 引脚的电压吗?

    此致、

    Garrett