This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用用于系统负载 PMID 或 SYS 引脚的引脚。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465387/bq25798-using-pin-for-system-load-pmid-or-sys-pin

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

我们将使用 PD 控制器 TPS25751和充电器 IC BQ25798。 我们的目标是使用 PD 控制器和充电器 IC 为电池快速充电。 USB 5V 将进入 PD 控制器、然后进入电池充电器 IC。 我们为电池充电器 IC 使用了双输入电路。 电池充电器 IC 的输出为 PMID 和 SYS 引脚。 在这些输出中、我们应该向系统负载提供哪个引脚的输出?