Thread 中讨论的其他器件: TVS0500
工具与软件:
您好、E2E 论坛、
我们使用 TPS2116在两节电池(最大4.08V)之间切换、以便为我们的产品供电。
我们遇到大约1%的解决方案因 TPS2116 (TPS2116的输出崩溃)而出现故障。
我们怀疑此误差是热插拔电池造成的。 TPS2116输入电压的最大绝对值为6V: 
我们使用 TVS 二极管保护 TPS2116的输入。 但是、我们无法找到在击穿电压和钳位电压之间具有足够严格比率的 TVS 二极管、因为我们的工作电压最大为4.08V。
这建议使用 V_BR > 5V 且 V_CLAMP < 6V 的 TVS 二极管、据我们所知、该二极管不会产生。
TPS2116前面的热插拔控制器是不可能实现的、因为(我们关注的)这些器件会消耗相当高的静态电流。 我们的产品的功耗最大为18uA、因此保护特性不能对这一点造成显著影响。
您建议如何正确保护 TPS2116?
此致、Daniel