This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:输入保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459952/tps2116-protection-of-inputs

器件型号:TPS2116
Thread 中讨论的其他器件: TVS0500

工具与软件:

您好、E2E 论坛、

我们使用 TPS2116在两节电池(最大4.08V)之间切换、以便为我们的产品供电。

我们遇到大约1%的解决方案因 TPS2116 (TPS2116的输出崩溃)而出现故障。

我们怀疑此误差是热插拔电池造成的。 TPS2116输入电压的最大绝对值为6V:


我们使用 TVS 二极管保护 TPS2116的输入。 但是、我们无法找到在击穿电压和钳位电压之间具有足够严格比率的 TVS 二极管、因为我们的工作电压最大为4.08V。  
这建议使用 V_BR > 5V 且 V_CLAMP < 6V 的 TVS 二极管、据我们所知、该二极管不会产生。

TPS2116前面的热插拔控制器是不可能实现的、因为(我们关注的)这些器件会消耗相当高的静态电流。 我们的产品的功耗最大为18uA、因此保护特性不能对这一点造成显著影响。

您建议如何正确保护 TPS2116?

此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以考虑使用类似 TVS0500的平缓钳位 TVS。  如果热插拔电流类似于5-10A、那么它应该钳位在较低的水平。 您还可以尝试使用输入电容器。

    什么是失败签名?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    切勿踩踏这些平缓钳位 TVS 类型。 它们确实看起来很有趣!
    热插拔电流最大测量值约为4A。

    仅就标称规格(钳位电压9.5V、击穿电压7.8V)而言、我不会有这么大的信心使用它。 您能否详细说明一下它们应该"钳制在较低电平?"

    已经在使用 TVS 二极管 TSD05DYFR 、它们似乎具有一些相同的(实际上、更低)特性。
    但是、它们放置在电池输入端、而不是 TPS2116输入端。  我想、将这些(或 TVS0500)尽可能靠近 TPS2116输入端将改善保护效果? 或者我应该将它们保持在源极输入(电池端子)处? 从电池电源到 TPS2116的布线长度约为10cm、宽1mm。

    在较新的设计中、我专为使用 22 μ F X7R 输入电容器而设计、该电容器的~0.1 Ω 串联电阻也与电池连接器处的每个电池并联(或只是钽电容器)。

    对于此特定情况、VOUT 引脚上的电压与此类似。 这 以大约800ms 的准周期性方式观察到:

     源极电压(输入1)是稳定的(锂离子电池、电压为3.6V)。 输入2无泄漏。  
    值得注意的是、如果输入1断开连接并向输入2施加相同的电压源、则错误消失。

    此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我来检查一下、然后再回来。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.靠近 VIN 引脚放置会更有效。

    2. 43A 时、该电流钳位在9.2V、因此4A 电流时、该电流钳位在5.5-6V 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.好的-会这样做的。
    2.如何推断这一点? 同样适用于  TVS 二极管 TSD05DYFR 吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽快进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我做一些粗略的计算。 Rdiode 的计算公式为(Ipp - VRWM 下的 Vclamp)/ IPP。

    IL 处 IL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的参与! 我看到 TVS0500有源电路。 那么、这些粗略计算是否也适用于普通 TVS 二极管(例如 TSD05DFYR)?

    该问题的原因是 TVS0500占用了很大的空间、将其纳入设计中会非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些计算也适用于普通 TVS、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 借助对保护电路的所有改进建议、这让我对在设计中使用 TPS2116电源多路复用器充满信心。