This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:调光功能和输出电流有问题

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409HVEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459224/lm3409-issues-with-the-dimming-function-and-the-output-current

器件型号:LM3409

工具与软件:

您好!

在了解有关 LM3409HV IC 的一些问题之后、我在此向您提供我的测试、希望您能帮助我解决问题。

我必须驱动一个包含12个串联白光 LED 的灯串、在输入电压为48V 的测试中(Vf LED @1A ~35V / Vf LED @2A ~38V)、我必须能够在1A 和2A 之间变化。 下面是我的图、其中包含​​根据数据表计算得出的值(10个 LED 的9.2.1 EN 引脚 PWM 调光应用):
Vinput = 48V/Vout_led = 38V/ILED = 2A --> Rsense = 011欧姆(0.22 // 0.22)/Fsw = 550kHz/电感器值= 27µH

连接整个系统后、我会发送一个具有不同占空比的40kHz PWM、该 PWM 可正确改变输出端 LED 的强度、到目前为止没有问题。
另一方面、如果我将 PWM 设置为固定占空比、并修改 Vinput、我会观察到 LED 的电流出现变化。 此外、根据占空比的百分比、我没有以为它是线性的。
数据表指定该元件在"恒流源"下运行、在图13中、与电流函数关系的 PWM 曲线看起来呈线性。

因此,我更喜欢购买 LM3409HVEVAL 开发板,以防我犯了一个错误,并使用基本参数进行测试:
Vinput = 48V (最大75V)/Vout_led = 42V/ILED = 1.5A -> Rsense = 0.15欧姆/Fsw = 400kHz/电感器值= 33µH
为了尽可能靠近 Vout_LED、我修改了 PCB、制作了包含14个串联 LED 的灯串。 通过将跳线置于位置1 (引脚1和2短接)、驱动器将亮起并调节为1.45A、输出电压为44V (输入电压为48V)。
我仍然使用我的14个 LED 串联,然后我切换到 PWM 控制模式在不同的占空比,频率20kHz :

PMW @ 10%:                       PMW @ 20%:                        PMW @ 50%:
-输入电压48V : ILED = 79mA / VLED 41.6V       -输入电压48V : ILED = 222mA / VLED 41.6V       -输入电压48V : ILED = 662mA / VLED 41.6V
- Vin 52V: ILED = 109mA / Vled 41.6V      - Vin 52V: ILED = 257mA / Vled 41.6V       - Vin 52V: ILED = 690mA / Vled 41.6V
- Vin 56V: ILED = 124mA / Vled 41.6V      - Vin 56V: ILED = 266mA / Vled 41.6V       - Vin 56V: ILED = 707mA / Vled 41.6V
下面是示波器读数、黄色曲线是20kHz 下的 PWM 50%、蓝色曲线是 Vled。 在其他占空比上、曲线几乎相同。

我想使用另一个版本进行测试、使用11个串联的 LED、并且仍然使用与之前相同的参数、而不对 LM3409HVEVAL 主板进行修改:
PMW @ 10%:                       PMW @ 20%:                         PMW @ 50%:
-输入电压44V: ILED = 118mA / VLED 33.6V     -输入电压44V: ILED = 262mA / VLED 33.6V       -输入电压44V: ILED = 700mA / VLED 33.6V
-输入电压48V : ILED = 133mA / VLED 33.6V     -输入电压48V : ILED = 278mA / VLED 33.6V        -输入电压48V : ILED = 715mA / VLED 33.6V
- Vin 52V: ILED = 138mA / Vled 33.6V     - Vin 52V: ILED = 283mA / Vled 33.6V       - Vin 52V: ILED = 720mA / Vled 33.6V

通过修改 Vin、我们可以观察到电流的微小变化、例如、在低电流下、我们可以看到与肉眼所见的差异。
对于 PWM 的线性度、根据我们观察到的输出系统、理论上、当 PWM 为10%时、我们获得145mA;当 PWM 为20%时、我们获得290mA;当 PWM 为50%时、我们获得725mA。
对于我的最终系统、我必须在恒定电流下运行、以始终提供相同的光输出(认证)、同时保证在48V 下以+/-10%的功率运行。 在电流情况下、输出电流似乎受到输入电压变化的影响、对于 LED 驱动器而言、这种情况不应该出现。

期待您的建议、更正或解释、祝您愉快。
尊敬的、Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:  

    感谢您提出详细的问题。 我想知道您的感应电阻器信号(CSP-CSN)上是否存在一些噪声、这些噪声会在您测试的较高 Vin 中加剧。 您能否测量 CSP-CSN 电压、PGATE 引脚电压和 Vin 电压纹波、以便检查噪声和开关稳定性? 您是否还可以提供您的 BOM 和布局、以便我对其进行验证。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速回答。  

    我目前主要搭配使用  LM3409HVEVAL 和所有标准参数、无需进行任何修改  

    在此下方、您可以填写所需的测量值:输出只使用48 Vinput 和14个串联的 LED、黄色 Vin 和 CSP (值相同)和蓝色 CSN

       PWM 20%  

       PWM 为50%  

       VIN = EN -->应为100%  

    以黄色 Vin 和蓝色 PGATE 表示  

      PWM 20%  

      PWM 为50%  

      VIN = EN -->应为100%

    同时、祝您周末愉快。

    尊敬的、Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:  

    我不知道为什么,但你的图像不会在我的端加载 我尝试过多种 Web 浏览器、在所有浏览器上都显示如下。 请将您的回复通过电子邮件发送至 jaron@ti.com、其中包含图片 

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过电子邮件向您发送了此答复的 PDF 版本、对于由此给您带来的不便、我深表歉意

    尊敬的、Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:  

    感谢您提供 PDF。 您能否测量在最后两个屏幕截图中在 PGATE 引脚上看到的持续短脉冲有多少 ns? 了解这些脉冲时的电感器电流值也很有用。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,我有很多其他的测试同时.

    我在将图像插入回复线程时仍然遇到问题、我不知道原因。 我再次向您发送包含所有捕获结果的 PDF 文件。  

    如果你需要其他东西,请告诉我, 我祝你一个美好的周末。

    尊敬的、Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:  

    已在我们的电子邮件主题中回复。 正在关闭该主题帖。

    谢谢!

    Jaron