工具与软件:
大家好!
我正在开发一个使用 BQ25756E IC 为24V 电池充电。 下面是我的设置:
- 输入电压: 5V DC
- 电池电压: 24V (目前为20.5V、因此未充满电)
- 加载: 与电池并联的24V 显示屏
我面临的问题是电池不在充电。 两端的电压时、我将看到这一点 Rsns 电阻器 为0V、表示没有电流。
我已经在中设置了 IC 独立模式 (没有 MCU 或 USB PD)、并且仔细检查了我的连接、但我不知道有什么问题。
我发现的一个潜在问题是我离开了 TS (热敏电阻检测) 引脚悬空。 我知道这不正确、但我想检查是否单独这样做会导致问题发生。
为了进行测试、我计划暂时将此引脚连接到3VDC、但我想确认是否存在其他影响因素。
是否有人对该 IC 有过经验或对可能导致该问题的原因有任何见解?
非常感谢您提供任何指导!
提前感谢!
此致、
IDO