This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:5V 输入、24V 电池未充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461216/bq25756e-5v-input-24v-battery-not-charging

器件型号:BQ25756E

工具与软件:

大家好!

我正在开发一个使用 BQ25756E IC 为24V 电池充电。 下面是我的设置:

  • 输入电压: 5V DC
  • 电池电压: 24V (目前为20.5V、因此未充满电)
  • 加载: 与电池并联的24V 显示屏

我面临的问题是电池不在充电。 两端的电压时、我将看到这一点 Rsns 电阻器 为0V、表示没有电流。

我已经在中设置了 IC 独立模式 (没有 MCU 或 USB PD)、并且仔细检查了我的连接、但我不知道有什么问题。

我发现的一个潜在问题是我离开了 TS (热敏电阻检测) 引脚悬空。 我知道这不正确、但我想检查是否单独这样做会导致问题发生。

为了进行测试、我计划暂时将此引脚连接到3VDC、但我想确认是否存在其他影响因素。

是否有人对该 IC 有过经验或对可能导致该问题的原因有任何见解?

非常感谢您提供任何指导!

提前感谢!

此致、

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    感谢您耐心等待。 我将在本周晚些时候回答您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    再次感谢您耐心倾听。 TS 引脚不应在仅硬件模式下悬空。 您可以使用电阻分压器为 TS 引脚提供3V 的电压。 这将为"正常"温度设置提供电压。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢! 我试过此功能、但没能用。 我正在使用热像仪、当我连接 USB 为电池充电时、低侧 FET 会变得很热。 此外、我测量了 REGN 电压、该电压仅为2V。

    此致、
    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    感谢您提供新信息。

    我还有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • 您能否使用万用表检查 FET 是否仍在工作?
    • 当低侧 FET 变热时、您是否注意到您的任何电源报告了大功耗?
    • LODRV、HIDRV、SW1和 SW2上有什么类型的波形?

    此致、
    埃森·加洛韦