This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:最小输入电压

Guru**** 2504415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465517/tps65023-q1-minimum-input-voltage

器件型号:TPS65023-Q1

工具与软件:

您好!  

我们计划在设计中使用 TPS65023QRHARQ1。

我们的输入电压为5V、我们要按如下方式配置输出:

  • DCDC1→1.00V
  • DCDC2 → 1.00V
  • DCDC3 → 1.80V
  • LDO1 → 1.8V
  • LDO2 → 3.3V

要使器件保持运行、最小输入电压是多少?

我假设它只是3.3V +一定的余量、但很难从数据表中找出它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

     请参阅下面 TPS65023QRHARQ1数据表的屏幕截图; 所有降压稳压器的最小输入电压为2.5V; VINLDO1、VINLDO2的最小输入电压为1.5V。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    如果我们将其中一个 LDO 输出配置为3.3V、那么最小电压输入肯定至少为3.3V?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

       如下表所示的屏幕截图所示、它不仅是3.3V 的最低电压降、而且还需要满足"最小压降"要求:

      

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    明白了、因此可以公平地说稳压器的"整体"Vmin (给定我们的设计参数)将为3.6V (由于 LDO 的最大压差为300mV)。 我的理解是否正确?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     有。

    谢谢!

    Phil