Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计一个系统、利用带3节电池的 BQ25731、其中包含一个内置电池电量监测计。 该器件应主要在连接到适配器时运行。
对于充电器芯片的行为以及维持电池安全和健康的最佳实践、我有几个问题:
-
电池电压和 ChargeCurrent ()行为 :
当ChargeCurrent()未设置为0时、将蓄电池维持在12.6V 是否安全? 我知道某些事件可能会重置ChargeCurrent()为256mA。 您是否建议将其保留为该值、或者显式将其设置为0更好? -
长期电池运行状况 :
考虑到电池的长期安全和运行状况、我是否应该ChargeCurrent()在电池充满电后将 ChargeCurrent ()设置为0、并且仅在电池电压降至低于(例如11.55V)之后重新开始充电(通过设置为非零值)? 或者、在插入设备时、将电池保持在充满电的状态并保持良好是否可以接受? -
ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()行为 :
ChargeCurrent()和是否ChargeVoltage()以分别执行恒流和恒压充电模式的方式运行? 还是同时对电流和电压施加限制? 充电器是否会根据测得的电池状态在恒流ChargeCurrent()和恒压模式之间自动切换、这些状态具有和设置的值ChargeVoltage()? -
观察到的充电行为 :
我们观察到、在ChargeCurrent()设置为1500mA 且禁用看门狗的情况下、 当电池电压达到大约12.6V 时、实际充电电流(从 ADCIBAT 读取)有时会下降到256mA 甚至0mA。 充电电流是受到充电器还是电池内部芯片的限制? 此外、在这些情况下、使用未受保护的电池充电是否安全? -
无文档记载的寄存器(0x10-0x1C) :
一位工程师之前在充电器芯片中处理这个初始化寄存器(从0x10到0x1C)、但是这些寄存器未被记录在数据表中。 您能否提供有关其功能的信息?
感谢您的帮助。 如果您需要有关我们设计的更多详细信息来解答您的任何问题、敬请告知。
此致、
Ryan