This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:有关3节电池系统 BQ25731的查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464928/bq25731-inquiry-regarding-bq25731-for-a-3-cell-battery-system

器件型号:BQ25731
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个系统、利用带3节电池的 BQ25731、其中包含一个内置电池电量监测计。 该器件应主要在连接到适配器时运行。

对于充电器芯片的行为以及维持电池安全和健康的最佳实践、我有几个问题:

  1. 电池电压和 ChargeCurrent ()行为
    ChargeCurrent()未设置为0时、将蓄电池维持在12.6V 是否安全? 我知道某些事件可能会重置ChargeCurrent()为256mA。 您是否建议将其保留为该值、或者显式将其设置为0更好?

  2. 长期电池运行状况
    考虑到电池的长期安全和运行状况、我是否应该 ChargeCurrent()在电池充满电后将 ChargeCurrent ()设置为0、并且仅在电池电压降至低于(例如11.55V)之后重新开始充电(通过设置为非零值)? 或者、在插入设备时、将电池保持在充满电的状态并保持良好是否可以接受?

  3. ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()行为
    ChargeCurrent()和是否ChargeVoltage()以分别执行恒流和恒压充电模式的方式运行? 还是同时对电流和电压施加限制? 充电器是否会根据测得的电池状态在恒流 ChargeCurrent() 和恒压模式之间自动切换、这些状态具有和设置的值  ChargeVoltage()?

  4. 观察到的充电行为
    我们观察到、在ChargeCurrent()设置为1500mA 且禁用看门狗的情况下、 当电池电压达到大约12.6V 时、实际充电电流(从 ADCIBAT 读取)有时会下降到256mA 甚至0mA。 充电电流是受到充电器还是电池内部芯片的限制? 此外、在这些情况下、使用未受保护的电池充电是否安全?

  5. 无文档记载的寄存器(0x10-0x1C)
    一位工程师之前在充电器芯片中处理这个初始化寄存器(从0x10到0x1C)、但是这些寄存器未被记录在数据表中。 您能否提供有关其功能的信息?

感谢您的帮助。 如果您需要有关我们设计的更多详细信息来解答您的任何问题、敬请告知。

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、电池中内置的电池电量监测计是 TI bq40z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当电池充满电时、将充电电流设置为零。  

    Unknown 说:
    是否ChargeCurrent()ChargeVoltage()以分别执行恒流充电和恒压充电模式的方式运行? 还是同时对电流和电压施加限制? 充电器是否会根据测量的电池状态在恒流 ChargeCurrent() 和恒压模式之间自动切换、并使用和 ChargeVoltage()?[/报价]设置值

    两个循环都是有效的、这取决于哪一个先达到极限。 该转换是无缝的、无需外部干预。  

    [报价 userid="639341" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464928/bq25731-inquiry-regarding-bq25731-for-a-3-cell-battery-system "]
    • 我们观察到、在ChargeCurrent()设置为1500mA 且禁用看门狗的情况下、 当电池电压达到大约12.6V 时、实际充电电流(从 ADCIBAT 读取)有时会下降到256mA 甚至0mA。 充电电流是受到充电器还是电池内部芯片的限制? 此外、在这些情况下、使用未受保护的电池充电是否安全?

    [报价]

    当电池达到最大充电电压=12.6V 时、充电器会自动降低充电电流。 您仍然可以安全地对其充电、直到充电电流降至终止电流(例如256mA)、然后您可以通过将充电电流设置为零来终止充电。  

    芯片内没有无无无文档记载的寄存器。 需要清理代码  

    此致、

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这为我们提供了推进工作所需的信息、非常感谢您!