This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:最大输出电流?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465831/tps61046-max-output-current

器件型号:TPS61046

工具与软件:

大家好、团队成员:

我不清楚 TPS61046的最大输出电流是多少。

是 900mA (典型值)开关电流吗?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    900mA 是典型峰值开关(电感器)电流限制。

    请提供 Vin 和 Vout、然后我将提供计算得出的最大 Iout。

    此致

    Lei