请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5169-Q1、LM5161-Q1
工具与软件:
你(们)好
能否就以下问题提供反馈?
- 需要 具有3.5A 输出和 Fly-Buck 转换器功能的汽车降压转换器、与具有0.65A 输出的 LM5169-Q1类似
- 我们也可以使用具有 Fly-Buck 转换器功能的 LM5013-Q1、该转换器的输出电流为3.5A。
谢谢
Harish