This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:需要3.5A 汽车 Fly Buck 转换器。 如果有任何零件、请建议。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1, LM5169-Q1, LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465727/lm5013-q1-require-3-5a-automotive-fly-buck-converter-if-there-are-any-parts-kindly-suggest

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5169-Q1、LM5161-Q1

工具与软件:

你(们)好

能否就以下问题提供反馈?

  1. 需要 具有3.5A 输出和 Fly-Buck 转换器功能的汽车降压转换器、与具有0.65A 输出的 LM5169-Q1类似
  2. 我们也可以使用具有 Fly-Buck 转换器功能的 LM5013-Q1、该转换器的输出电流为3.5A。

谢谢

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    遗憾的是、我们没有任何100V、3.5A Flybuck 转换器。 可以获取的最接近的器件是 LM5161-Q1器件、该器件能够处理100V 输入、且负载电流为1A。  

    谢谢!

    Nitya