This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:OVP FET 输出压摆率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465524/tps6594-q1-ovp-fet-output-slew-rate

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

你好

我们对采用 TDA4VM 的产品使用 PDN-1A 电源解决方案、因此我们的 板载 TPS65941213RWERQ1具有 OVP 保护(FET)。 其功能是输入电压斜升(3.3V)、然后有延迟(tVSYSOVP_INIT)、然后 PMIC 通过 OVPGDRV 引脚导通 FET。 FET 导通时间相对较短、这会产生相对较高的浪涌电流(我们的产品具有5V 输入电压-> 3.3V 稳压器->具有 OVP 的 PMIC、在我们的例子中、浪涌电流在5V 输入下为2A)、这让我们有点复杂。 因此、我想知道是否可以更改 FET 导通时间(输出压摆率)、这意味着输出斜升较慢、我在数据表中找不到任何内容、但请告诉我。 非常感谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="546670" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465524/tps6594-q1-ovp-fet-output-slew-rate ]我想知道是否有可能更改 FET 导通时间(输出压摆率)、这意味着输出斜升较慢、我在数据表中找不到任何信息、但请告诉我。 [报价]

    FET 导通时间不可调。