工具与软件:
您好!
我正在测试基于 LMR36015ARNXR 的降压设计。 输入为34V、输出为12V、1A。
问题是开关似乎在负载低于250mA 时无法启动。 在此期间、输出约为19V。 PG 未激活。 但 VCC 稳定在@ 5V。
当我关闭输入时、可以看到 PG 瞬间激活。
我已经看到了一个类似的帖子由另一个工程师- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038693/lmr36015-wont-reliably-start-up-in-the-inverting-buck-boost-configuration ,但他似乎是一个焊接问题。 我不确定这是否相似、但他提到他的 VCC 电压低于4V、但我的情况并非如此。
有什么建议吗?
谢谢!
Kaushalya.