This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:12V 降压稳压器在未加载时不启动

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463263/lmr36015-12v-buck-regulator-doesnt-startup-when-not-loaded

器件型号:LMR36015

工具与软件:

您好!

我正在测试基于 LMR36015ARNXR 的降压设计。 输入为34V、输出为12V、1A。  

问题是开关似乎在负载低于250mA 时无法启动。 在此期间、输出约为19V。 PG 未激活。 但 VCC 稳定在@ 5V。  

当我关闭输入时、可以看到 PG 瞬间激活。  

我已经看到了一个类似的帖子由另一个工程师- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038693/lmr36015-wont-reliably-start-up-in-the-inverting-buck-boost-configuration ,但他似乎是一个焊接问题。 我不确定这是否相似、但他提到他的 VCC 电压低于4V、但我的情况并非如此。

有什么建议吗?

谢谢!

Kaushalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushalya:

    很遗憾听到您的设计有问题。 您能否提供空载和满载条件下的任何器件启动波形(输入、输出电压、VCC、开关)? 请显示放大(几个周期)和缩小(以便我们可以看到输出达到调节目标)。  

    谢谢

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的参与。  

    以下是未加载时的启动图像。 Ch1是开关波形、Ch2是 Vout。

    下面是未加载时的启动。 CH1为 VCC、CH2为 Vout。 由于没有开关、VOUT 升至约18V。  

    下面是未加载时的启动。 CH1为 Vin、CH2为 VCC。

    以下是加载后的启动图像。 Ch1是开关波形、Ch2是 Vout。 请注意、输出电压中的噪声并不存在、这是由于使用接地引线而导致的测量异常。   

    使用接地弹簧时、Vout 是这样的。

    谢谢、

    Kaushalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushalya:

    您能否提供原理图?  如果您断开转换器下游的器件、输出电压会是什么样的?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我想我把它弄清楚了。 稳压器前面有一个反馈阻断电路、可防止从 Vout 侧施加电压。 有一个齐纳二极管、Vout 偏置为42V。 限流电阻非常低、反向电流就像35mA!! 此电流将反馈到 Vout 路径。 我修复了电阻器、现在看起来效果不错。

    感谢您的帮助。

    谢谢、

    Kaushalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushalya:  

    感谢您的更新。 很高兴它成功了。

    谢谢

    Richard