This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:UA78M33QDCYRG4Q1的高工作温度

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, DRV8300DPW-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464866/ua78m-q1-high-operating-temperature-of-ua78m33qdcyrg4q1

器件型号:UA78M-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DDRV8300DPW-Q1EVM

工具与软件:

您好!

 

我有关于 UA78M33QDCYRG4Q1工作温度的疑问。  

我将 DRV8300DPW-Q1EVM 与 LaunchXL-f28379D 配合使用。 此 LDO 3.3V 稳压器 UA78M33QDCYRG4Q1在 EVM 板上用于从板载降压转换器的12V 输出生成+3.3V 电压。

 

我注意到、与电路板的其余部分相比、UA78M33QDCYRG4Q1 IC 的温度很高。

使用温度枪、我能够测量大约60~70°C。 是不是应该这么做?

 

详情如下

  • 我想使用 EVM 为 LaunchXL-f28379d 上电。
  • LaunchXL-f28397D 断开所有跳线(JP1-JP6)。
  • DRV8300DPW-Q1EVM 具有用户指南中所示的默认跳线配置。
  •  我已经手动连接了两块板的3.3V 和 GND 线。 PVDD =+24Vdc 提供给 EVM。
  • 两个电路板上都没有进行其他连接。

 DRV8300DPW-Q1EVM

LaunchXL-f28379D

J1-1 (+3.3V)

J1-1 (+3.3V)

J1-4 (GND)

J3-22 (GND)

 

以下是 UA78M33QDCYRG4Q1 IC 的测量结果

VI = 12V、IO = 100 mA (从电源显示屏上看到)、IC 温度= 3分钟后65°C、环境温度= 30°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshankumar:

    根据您提供的规格、LDO 中的功率耗散为

    PD =(VIN - VOUT) x IOUT =(12 - 3.3) x 0.1 = 0.87W

    结温= TJ = TA + PD x RθJA = 30 +(0.87 x 53)= 76.11°C

    外壳温度= TJ - PD x  RθJA = 76.11 -(0.87 x 4)= 72.63 °C  

    在给定封装选择和您的运行条件的情况下、可以预期观察到的温度。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ishaan。 我 在这里发布了一个后续问题。 供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshankumar:

    现在我将结束该主题、我们可以继续在另一主题中讨论用于支持负载电流的器件选择。

    此致

    Ishaan