主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 DRV8300DPW-Q1EVM
工具与软件:
您好!
我有关于 UA78M33QDCYRG4Q1工作温度的疑问。
我将 DRV8300DPW-Q1EVM 与 LaunchXL-f28379D 配合使用。 此 LDO 3.3V 稳压器 UA78M33QDCYRG4Q1在 EVM 板上用于从板载降压转换器的12V 输出生成+3.3V 电压。
我注意到、与电路板的其余部分相比、UA78M33QDCYRG4Q1 IC 的温度很高。
使用温度枪、我能够测量大约60~70°C。 是不是应该这么做?
详情如下
- 我想使用 EVM 为 LaunchXL-f28379d 上电。
- LaunchXL-f28397D 断开所有跳线(JP1-JP6)。
- DRV8300DPW-Q1EVM 具有用户指南中所示的默认跳线配置。
- 我已经手动连接了两块板的3.3V 和 GND 线。 PVDD =+24Vdc 提供给 EVM。
- 两个电路板上都没有进行其他连接。
|
DRV8300DPW-Q1EVM |
LaunchXL-f28379D |
|
J1-1 (+3.3V) |
J1-1 (+3.3V) |
|
J1-4 (GND) |
J3-22 (GND) |
以下是 UA78M33QDCYRG4Q1 IC 的测量结果
VI = 12V、IO = 100 mA (从电源显示屏上看到)、IC 温度= 3分钟后65°C、环境温度= 30°C。