This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:哪个电源是系统负载的主电源? PMID 或 sys (电池应用)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464850/bq25798-which-supply-is-main-supply-for-system-load-pmid-or-sys-battery-application

器件型号:BQ25798

工具与软件:

在具有电池应用的充电器 IC 中、提供了 PMID 和 SYS。 从这些值中、

1) 1)我们应将哪一个视为主要输出?  

2) 2)如果我们想要5V 输出、我们如何设置主输出的电压?

3) 3) 它是否提供默认5V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在星期一1/20不上班,回复可能会延迟。 感谢您的耐心

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    很抱歉我们延迟办公时间1月20日。

    Unknown 说:
    1)我们应该将哪一个作为主要输出?  [报价]

    SYS 是主输出。  如果 VBAT<VSYSMIN、则 VSYS=VSYSMIN。 如果  VBAT>VSYSMIN、VSYS 将略高于 VBAT。 如果在 VBUS 上检测到可靠的输入电压、则 PMID=VBUS。

    [报价 userid="638960" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464850/bq25798-which-supply-is-main-supply-for-system-load-pmid-or-sys-battery-application ]2)如果我们想要5V 输出、我们该如何设置主输出的电压?[/QUOT]

     VSYSMIN 可在 REG0x00中设置。 这是 VSYS 的最小值。 随着电池电压的增加、VSYS 将会比电池电压稍高

    Unknown 说:
    3) 它是否提供默认的5V 输出?

    否、默认值基于连接到 PROG 引脚的电阻。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些项目规范:

     - 1节锂离子电池= 3.7V

     -输入电压= 5V

     - VSYS 5 V

    能否使用 BQ25798来生成 VSYS = 5V? 降压/升压转换器可以在有和没有 Vin?的情况下生成5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    请查看我对上一主题的回应:e2e.ti.com/.../bq25798-when-is-the-pmid-supply-used

    如果您使用5V 的输入电压和3.7V 的电池电压、我建议使用 PMID 作为系统负载。 在正向模式(5V)下、PMID 将等于 VBUS。 在反向模式下、它将等于 OTG 电压、可以在 REG0x0B 中将其设置为5V  

    在这种情况下、我不推荐使用 SYS 引脚的原因是 VSYS_MIN 不应设置为大于最大电池电压。 如果您使用的电池电压为3.7V、则 VSYS 不应等于5V。  

    此致、

    Christian。