工具与软件:
在具有电池应用的充电器 IC 中、提供了 PMID 和 SYS。 从这些值中、
1) 1)我们应将哪一个视为主要输出?
2) 2)如果我们想要5V 输出、我们如何设置主输出的电压?
3) 3) 它是否提供默认5V 输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yash、
很抱歉我们延迟办公时间1月20日。
Unknown 说:1)我们应该将哪一个作为主要输出? [报价]SYS 是主输出。 如果 VBAT<VSYSMIN、则 VSYS=VSYSMIN。 如果 VBAT>VSYSMIN、VSYS 将略高于 VBAT。 如果在 VBUS 上检测到可靠的输入电压、则 PMID=VBUS。
[报价 userid="638960" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464850/bq25798-which-supply-is-main-supply-for-system-load-pmid-or-sys-battery-application ]2)如果我们想要5V 输出、我们该如何设置主输出的电压?[/QUOT]VSYSMIN 可在 REG0x00中设置。 这是 VSYS 的最小值。 随着电池电压的增加、VSYS 将会比电池电压稍高
Unknown 说:3) 它是否提供默认的5V 输出?否、默认值基于连接到 PROG 引脚的电阻。
此致、
Christian。
[/quote]
您好、Yash、
请查看我对上一主题的回应:e2e.ti.com/.../bq25798-when-is-the-pmid-supply-used
如果您使用5V 的输入电压和3.7V 的电池电压、我建议使用 PMID 作为系统负载。 在正向模式(5V)下、PMID 将等于 VBUS。 在反向模式下、它将等于 OTG 电压、可以在 REG0x0B 中将其设置为5V
在这种情况下、我不推荐使用 SYS 引脚的原因是 VSYS_MIN 不应设置为大于最大电池电压。 如果您使用的电池电压为3.7V、则 VSYS 不应等于5V。
此致、
Christian。