This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461796/bq25125-bq25125

器件型号:BQ25125

工具与软件:

大家好!  

我们在可穿戴应用中使用 BQ25125。

在寄存器0x00中、我们总是使用0xC5、这表示存在故障。 但是、在所有寄存器中、我们找不到任何错误状态。 以下是所有寄存器的内容。  

在哪些情况下、充电器 IC 可能出现故障?

谢谢!

Hulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0xC5寄存器值表示存在故障、这可能是由 VINDPM 激活引起的。 您能否确认预期输入电压和测得的输入电压?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您提供的信息。 Vin (引脚 A2)的测量电压为5.65V、该电压不在 VIN_DPM 范围内。 但0xC5表示 VINDPM_STAT = 1。 对于最后一个寄存器0x0Bh、即0x2A、VINDPM_ON = 0、因为我们禁用了 VINDPM。

    谢谢!

    Hulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要观察到的是、在地址0x00处的值是该值 0xC1 这意味着 VIN_DPM 未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hulu:

    对于 VINDPM_ON (Reg0x0B、位8)、1禁用 VINDPM、0启用 VINDPM。 电流寄存器设置为4.4V 时、VINDPM 将启用、这可能是 VINDPM 在上一次捕获中报告为 ON 的原因。

    借助新捕获、VINDPM 似乎不再处于活动状态、但寄存器0x01似乎指示 VIN_OV 故障。 这与测得的 VIN 5.65V 相关、当 VIN > 5.55 (典型值)时、将触发 VIN 过压保护。 我认为此测量/采集与上次测量/采集中的器件状态之间的条件可能发生了变化。

    如果在寄存器0x01中未报告故障、并且未报告寄存器0x00中的 VINDPM 故障、则出现"故障"充电器状态的另一个可能原因可能是达到 ILIM 限制。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    很抱歉迟到了反馈。 我们通过更改 VIN (输入引脚的充电电压)进行了一些测试和测量。 现在、我得到了以下结果:VIN 已降低、现在 VIN = 4.4V、并且得到了0x00寄存器(状态和运输模式控制寄存器)= 0xC5的内容。 并且寄存器0x01 (为0)中未报告故障。 目前的充电电流为87 mA。 我们对100 mA 进行了编程。 尽管存在此"故障"、蓄电池似乎已充电。 你怎么看? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hulu:

    根据器件寄存器0x0B 值(0x2A)、似乎已启用该器件的 VINDPM 设置并将其设置为4.4V。 考虑到所测量的 VIN 相同、并且寄存器0x00读取为0xC5 (指示 VINDPM 处于活动状态)、我认为这证实了 器件处于 VINDPM 调节状态。 这表明输入源是充电电流的限制因素。 VINDPM 仍允许器件从弱输入源拉取电流、但会受到电源可提供的电流大小的限制。

    使用一个更强或更小的电阻源、在这种情况下、您应该能够实现全部100mA 充电电流。

    此致、

    Juan Ospina