This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1

Guru**** 2507805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466449/ucc21222-q1-ucc21222-q1

器件型号:UCC21222-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

在 BMS 应用的背对背共漏极配置中、当我关闭使能信号时会得到浮动电压。 应该怎么做才能避免输出侧出现浮动电压?

谢谢你

Sonu Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会在 I/O 端子处产生悬空电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonu:

    感谢您向我们提出该问题。

    我有几个问题可以帮助我更好地理解这一点:

    • 这只是为了澄清、在禁用器件时 OUTA/OUTB 上出现悬空电压节点的问题?
      • 使用了什么方法来禁用该器件?
        • 您是使用 MCU 输出的下拉或推挽方式短接至 GND?

      期待听到您的反馈。

      此致、

      Hiroki