This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:为器件上电后、当 PMBus 读取/写入可用时需要多长时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466366/tps544b20-how-long-does-it-take-when-pmbus-read-write-is-available-after-powering-up-the-device

器件型号:TPS544B20

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道器件上电后、PMBus 读取/写入可用需要多长时间吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在 VDD 电压达到 UVLO 后、TPS544B20将启动一个引脚检测、以确定 MODE、RT、ADDR0和 ADDR1引脚上的电阻值、从而配置器件。  这大约需要2ms。  此操作完成后、TPS544B20会响应它在 PMBus 上的地址。