This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:使用大输出电容器启动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465629/lm5148-start-up-with-a-large-output-capacitor

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM5190

工具与软件:

您好!

我想将5000uF 连接到 LM5148的输出、但我担心启动特性。
我想在启动时抑制浪涌电流、但 LM5148的软启动时间是固定的、无法调整。
是否有其他替代方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在电容器充电时调节电流、然后在电容器 充满电后调节电压、这需要使用 CC/CV 转换器。

    请将 LM5190视为可实现上述功能的器件。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您介绍另一款器件。
    这是否意味着除非减小输出电容、否则 LM5148很难实现良好的启动?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要说的是、它更容易在 LM5190上实现、而 LM5190是为这些类型的应用而定义的。  希望这对您有所帮助、

    David。