请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 主题中讨论的其他器件: LM5190
工具与软件:
您好!
我想将5000uF 连接到 LM5148的输出、但我担心启动特性。
我想在启动时抑制浪涌电流、但 LM5148的软启动时间是固定的、无法调整。
是否有其他替代方案?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.