This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:从自定义 PC 应用程序上载 SREC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464177/bq78350-r1-uploading-srec-from-a-custom-pc-application

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我正在寻找一种方法、通过自定义 PC 应用程序将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1。   我希望最终结果与使用 bqStudio 上传 SREC 时的结果相同。  也就是说、我需要对指令闪存和数据闪存进行编程。

过去、本论坛上的 Matt Sunna 提供了示例 Python 代码、介绍了如何实现这一目标。  我最近通过私人消息联系了 Matt、请求获得示例代码的副本。  他说、这个论坛上的人将能够提供帮助。   请有人给我发送一份示例 Python 代码的副本、其中显示了如何将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1?

您还可以向我指出描述将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1器件的 SMBus 命令序列的文档吗?

此致、

Robert