请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
我正在寻找一种方法、通过自定义 PC 应用程序将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1。 我希望最终结果与使用 bqStudio 上传 SREC 时的结果相同。 也就是说、我需要对指令闪存和数据闪存进行编程。
过去、本论坛上的 Matt Sunna 提供了示例 Python 代码、介绍了如何实现这一目标。 我最近通过私人消息联系了 Matt、请求获得示例代码的副本。 他说、这个论坛上的人将能够提供帮助。 请有人给我发送一份示例 Python 代码的副本、其中显示了如何将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1?
您还可以向我指出描述将 SREC 文件上传到 BQ78350-R1器件的 SMBus 命令序列的文档吗?
此致、
Robert