请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62442-Q1 工具与软件:
您好!
我想使用大输出电容、也想使用具有可调开关频率的稳压器。 我知道我可以通过 COMP2设置和禁用 SSC 版本实现这两个目标、因此我将 RCF 电阻连接到 GND 以调整频率。
此外、我可以选择 FPWM 、通过某个电阻器将 MODE 引脚连接到 Vin。 它为我们提供 CCM 模式运行。
我能总结一下真正的操作吗?
谢谢。