This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:TPS62442-Q1 Mode/SYNC 和 Comp/Freset

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465987/tps62442-q1-tps62442-q1-mode-sync-and-comp-freset

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用大输出电容、也想使用具有可调开关频率的稳压器。 我知道我可以通过 COMP2设置和禁用 SSC 版本实现这两个目标、因此我将 RCF 电阻连接到 GND 以调整频率。

此外、我可以选择 FPWM 、通过某个电阻器将 MODE 引脚连接到 Vin。 它为我们提供 CCM 模式运行。  

我能总结一下真正的操作吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您答对了。 它是可行的。

    谢谢!

    法尔海恩