This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56838:快速瞬态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56838, TPS56837EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465701/tps56838-fast-transient

器件型号:TPS56838
主题中讨论的其他器件: TPS56837EVM

工具与软件:

您好!

您是否可以 在 EVM 上按以下条件测试 TPS56838快速瞬变?

ILOAD 1.36~4.32A 周期= 1.2MHz 开关频率下10us。

我们正在调查快速 瞬态响应降压的情况、 我们已应用了 EVM、但正在等待发货。  

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我明天会检查一下。  

    10us 周期是什么意思?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    低电平为10us  1.36A、高电平10us 4.32A。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    将瞬态性能连接到 TPS56837EVM 上、将 IC 替换为 tps56838、fsw=l=1.5uH 1.2MHz。  

    Ch4是 IO、电流转换速率约为0.3A/us。 这是我可以在电子负载上设置的最快压摆率。 CH2为 Vout_ac、Vp_p 为104mV。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的支持。 中国新年快乐!

    Jeff