Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663, TPS2493
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2493 主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS2663
工具与软件:
我想使用基本函数。 我试图避免使用外部软启动。 在启动部分、如果我选择不使用外部软启动的选项、则"降额 SOA/PLIM"将变为红色。 如果我使用外部软启动并将"Target Fault Time"设置为30ms、并将实际时间电容调整为电容小于计算值的电容、则实际故障时间远短于目标故障时间、且小于启动时间。 附带了包含我的输入的计算器电子表格。