This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:计算工具

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465518/tps2493-calculation-tool

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

工具与软件:

我想使用基本函数。  我试图避免使用外部软启动。 在启动部分、如果我选择不使用外部软启动的选项、则"降额 SOA/PLIM"将变为红色。 如果我使用外部软启动并将"Target Fault Time"设置为30ms、并将实际时间电容调整为电容小于计算值的电容、则实际故障时间远短于目标故障时间、且小于启动时间。  附带了包含我的输入的计算器电子表格。  

e2e.ti.com/.../TPS2493_5F00_28V_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    外部启动有助于控制浪涌电流、从而有助于实现 FET SOA。

    从 FET SOA 的角度来看、150nF/30mSec 过高。

    您可以查看具有集成 FET 的 TPS1663/TPS2663、它可以完全满足您的系统要求。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amit。   

    我最终找出了这个问题。  我对"目标故障时间"条目有误解。  观看了文件中的视频链接后、我看到应该以"1"作为条目、这会减少所需的时间电容。 请参阅更新的 file.e2e.ti.com/.../TPS2493_5F00_HPA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算器看起来不错。

    欢迎视频的帮助。

    谢谢  

    Amrit