This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:输出电压问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464351/tps23861-the-output-voltage-issue

器件型号:TPS23861

工具与软件:

您好!

我们对48VDC 输出使用 PSB PD TPS23861、现在、我们得到 V (DRAINn)大于28V 的波形和电压 周期性变换(500ms 频率)、

波形请参阅下面的、请告知我们为什么会出现此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    好的、谢谢。

    Plesae 帮助检查以下问题,如果你要去办公室:

    1.我们需要知道下面突出显示的波形:

    2.我们想知道 以下高亮显示的触发条件:

    3.如何避免上述触发条件的寄存器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我目前正在进行核查工作。 将于1月23日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    如果有任何反馈、请告知 Pleaes。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    这被描述为开路检测电压。 此外、您的输出为 V_pwr - V_DRAIN。  

    此致、

    Diang