This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013CEVM:5V 输出压降

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ51013CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453860/bq51013cevm-5v-output-voltage-drop

器件型号:BQ51013CEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25170

工具与软件:

您好!

在我当前的设计中、我使用 BQ51013CEVM 无线接收器和 BQ25170线性电池充电器为电池充电。 我遇到了  BQ51013CEVM 的5V 输出端出现压降的问题。 该压降会导致 BQ51013CEVM 输出电流上出现压降和过冲。 该下降发生在1kHz 和2kHz 之间的频率(通常为2kHz)。  此外、当我 在 BQ51013CEVM 输入引脚(J1)上连接5V 电压时、电压是恒定的。

您能帮我吗?

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João  

    示波器捕获分辨率很低、您可以重新发布吗?

    由于每250ms 发送一次通信数据包、导致 RECT 引脚上出现电压骤降、因此会产生压降。 尝试在 RECT 引脚上添加更多滤波电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    这里是重新发布的波形。

    EVM RECT 引脚上的电容器是否不够?  

    我还测量了 RECT 电压(蓝色波形)。 发生压降时、RECT 电压会增加到6.5V。 此外、正如您所说的、这每250ms 发生一次。

    编辑:我将输出电容增加到20uF (而不是 EVM 中的1uF)、结果得到了改进。 当我增加矩形电容时、波形没有变化。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    我们正在对此进行研究、并将在今天结束时作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    我已经在实验中仔细检查过这一点、在我们的设置中看不到这种噪声水平。   

    您使用的发送器和负载类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    我正在使用家里配备的发送器。 我可以说、这种变送器不是 值得信赖的品牌。 我正在等待在办公室接收其他发送器并对其进行测试。 在我测试这些新的发送器后、我会给您回复。

    负载为降压直流/直流和 BLE SoC。 我使用 直流输入测试了无线接收器、电压和电流恒定不变。

    我对 RX 线圈有疑问。 由于 它们的尺寸较小、我对 Mingstar 和 NuCurrent 的线圈很感兴趣。 您能分享更多关于他们的信息吗? 我已经尝试联系供应商、但我还没有任何答案。

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    您在寻找什么功率和线圈尺寸?

    几个优秀的线圈:

    1.) 小- 20毫米圆形适合500mA 是 TDK WR2230-26M8-G

    2.) 更大- 40mm X 32mm 适合高达1A 的是 Wurth 760308103202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    电池充电电流将为500mA。 由于我们将使用线性充电器、因此输入功率将为2.5W。 我认为、最小3W 的功率将非常适合电源线圈。 就尺寸而言、最大尺寸为20毫米 X 30毫米。我们没有太多可用空间。

    关于线圈:

    1)在尺寸和电流方面,它是完美的。 不过、数据表提到了最大输出功率为2W。 如果需要、我们可以考虑减小无线充电时的充电电流。

    2)对我们来说太大了。

    关于 压降、我仍在等待接收更多的发送器。  节假日造成了一些延误。

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João  

    感谢您提供有关所需线圈要求的反馈。 我正在检查我们是否有符合您所需的尺寸和电源规格的替代选项。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    我将等待您的线圈建议。 谢谢你。

    我终于能够使用不同的发射器测试无线接收器、但不幸的是、我有相同的行为。

    首先、我测试了我通常使用的充电器、我没有参考。 绿色波形是输出电压、黄色波形是输出电流、蓝色波形是直流电压。

    然后我使用了 Virone Fantasy 无线充电器,问题仍然存在。

    最后,我记得我可以使用我的三星 Galaxy S10作为一个发射器。 如您所见、问题仍然发生。

    对于如何解决此问题、您有什么想法吗?

    此致、

    T Ü V João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João  

    Bill、我们有关 BQ51015C 的主要专家将能够在下周早些时候对所提供的新波形进行评论。 感谢您的耐心。  

    关于线圈推荐、我找不到我们推荐的3瓦额定值和您要求的尺寸的线圈。 虽然我尚未自行进行测试、但我发现 Molex 器件型号146179-4011 RX 线圈可能适合您。 它采用 NuCurrent 技术、额定功率为2.5W、额定功率为25.1mm (圆形)。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João

    我想通过论坛的"私人留言"功能与您一起解决这个问题,已经给您发送了一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我已经告诉你了。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao

    谢谢你的答复,我正在审查和答复。