This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:IC 因明显原因而损坏

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463413/bq25750-damaged-ics-for-no-apparent-reason

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、、 BQSTUDIO

工具与软件:

我们正在使用3个采用基于 EVM 的电路设计的电路板、并结合5节锂离子电池和 BQ40Z80 BMS。
充电器由 MCU 驱动。 我们不使用 BATFET、只使用自动反向。 由于我们在充电时没有明显负载、因此我们使用 "AC_OUT"(EVM 标签)作为电池输出、而不是 VSYS、从而允许在电池模式下限制输出电流。 我们的电路板仍提供 bqstudio 连接器、用于访问 BQ25750寄存器(如果 MCU 真的同时访问 I2C 接口、则可能会导致冲突;但是这绝不会导致问题(除了损坏数据外 )、通常我们会尽力避免该问题)。

-禁用 BQ40z80 FET 时、我没有看到过压

-我看不到 SW1、SW2出现过压或过大的负电压

此外、我们在连续模式下使用 ADC。 DRV_SUP 由 REGN 驱动。 到目前为止、这些委员会原则上已经运作了数周。

然而、我们主要使用的电路板遵循 BQ25750内部序列控制。 即 BQ40Z80从未以任何方式进行交互(由于固件设置)。 使用 BQ40Z80意味着充电器必须遵循 BMS 状态、从而得到:

-禁用 BQ25750内的充电终止,让 BMS 决定"电池已满"状态。

-禁用温度曲线,但遵循 BMS 给定的充电电流和电压

-充电完成后, BMS 禁用其 CHG_FET。

-当另一个条件超出有效范围时, BMS 再次禁用其 CHG_FET 和/或 DSG_FET。

启用 BMS 终止充电并将 BQ25750的"EN_TERM"设置为"0"后、两个电路板上的3个 IC 在充电后损坏。 故障模式相似但不完全相同:

- BQ25750寄存器仍然可以访问

- REGN 在读取 ADC 值时被暂时激活

-所有设备拒绝激活自动反转。 更精确:在监测 降压/升压转换器信号时、下部 FET 将由5V 电平信号驱动、而上部 FET 不是。 大约200 ms 后、IC 会停止驱动、并将"自动倒车"设置为0。

-其中一个 IC 在尝试充电时增大了输入电流。 支持具有外部5V 电源的 REGN 可减少增加的输入电流。

- IAC_DPM_FLAG 被设置('设备进入输入电流调节'),当尝试激活自动反转。

-更换 IC 可以解决问题。

是否存在可能导致此问题的已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。 此刻我已经被工作所淹没了。 下周我再回答您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guenter、

    再次感谢您耐心倾听。 星期一是一个美国的假期。

    总而言之、当 EN_TERM 设置为0时、您会看到这个问题?

    这很奇怪、我以前没见过。 我想通过几个问题来帮助大家对此进行调试:

    • 这是否会始终损坏 IC?
    • 设置 EN_TERM=0时、IC 的充电电流和状态是多少?
    • 器件可以正常充电、但无法执行自动反向模式?
    • 在尝试激活自动反向模式时、VAC、ACUV 和 ACOV 上的电压是多少?

    另外、您能否将原理图发送给我以供审阅? 您在使用什么 FET 和电感器?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463413/bq25750-damaged-ics-for-no-apparent-reason/5620425 #5620425"]
    • 这是否会始终损坏 IC?
    • 设置 EN_TERM=0时、IC 的充电电流和状态是多少?
    • 器件可以正常充电、但无法执行自动反向模式?
    • 在尝试激活自动反向模式时、VAC、ACUV 和 ACOV 上的电压是多少?
    [报价]

    否 我能说的是、我们几周以来一直在使用这些板、而没有任何损坏。 然后、在短时间内我们遇到了3次失败。 在此期间、我们激活 BMS 以终止充电、这也需要 将 EN_TERM 设置为0。根本不可能有连接-这就是问题所在。 我使用 bqstudio 停用 EN_TERM 至少一次、而我们的 MCU 定期读取 ADC 且充电处于 CV 模式。 遗憾的是、我们从未看到直接出现故障、但下次我们想使用电路板(电池被永久连接)。

    同样引人注目的是、所有3个故障在故障后都会导致类似的行为、即:

    • 设置 IAC_DPM_FLAG 时自动反向失败("进入输入电流调节状态")  
    • 由于 ADC 的周期性读取、REGN 将脉动
    • 电路板上没有其他损坏部件

    我不想把你和可能误导的信息混为一谈。 但总的来说、我觉得器件不喜欢在敏感的情况下写入寄存器。  出于空间考虑、其中一个电路板在测试时配备了更小的电容(使用47uF、而不是80 µF)、只要存在电池电芯、这似乎是正常的。 否则、进入充电状态会导致充电电压过冲、从而触发过压检测。 因此、充电停止、但会立即重新进入(过冲不会因快速瞬态响应失效而受到影响)。 即充电电压看起来像下降的锯齿波。 在这种情况下、尽管仍然存在 VAC、但我们的板载 MCU 开始设置所需的寄存器值、我在 LED 闪烁几次之后发现电源正常和状态 LED 都是。  让器件保持独立模式时、从未出现过此类影响。

    我知道这不是我能告诉你的。 我们希望您了解一些数据表未提供的秘密或用户体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guenter、

    感谢您的澄清。 我还有几个问题来帮助对此进行调试:

    • 您能与我分享一下充电器的原理图吗? 其中一些奇怪的故障来自感测电阻上的电容器无法达到平衡。
    • 如果可能、您可以在 BMS 终止充电时发送 IBAT 和 VBAT 的示波器捕获图吗?
    • 发生这种情况后、您能向我发送寄存器文件吗?
    REGN 由于定期读取 ADC
    而脉动

    我认为这是 IC 的预期行为。 如果充电器未对电池充电、REGN 将脉冲开启和关闭以节省电量。

    [报价 userid="599564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463413/bq25750-damaged-ics-for-no-apparent-reason/5621008 #5621008"] 出于空间考虑、其中一款主板在测试基础上配备了减小的电容(使用的是47uF 而非80 µF)、只要存在电池电芯、这种情况似乎没问题。 否则、进入充电状态会导致充电电压过冲、从而触发过压检测。 因此、充电停止、但会立即重新进入(过冲不会因快速瞬态响应失效而受到影响)。 [报价]

    没有电池的充电器的正常行为是对输出电容器充电、终止充电、然后在电压降至特定电平后开始重新充电。 由于 VBAT 上只有47µF、可能会触发过压。

    此致、
    埃森·加洛韦